This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-2:用于多个电源

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65262-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999184/tps65262-2-using-for-multiple-power-supplies

器件型号:TPS65262-2

尊敬的 TI 团队:

我们计划使用 TPS65262-2通过5V 输入为电路板上的不同接口生成板载电源。 要求和我们的计划如下

降压1用于3.3V、3A 电源

针对2.5V、1A 电源的降压2

针对1.8V、1A 电源的降压3

LDO1用于1.05V、350mA 电源

LDO2用于1.0V、350mA 电源。

请确认、我们可以这样做。 此外、在设计中如何使用这些输出来实现此配置。?

此致、

Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Krishnan

    LDO 无法支持350mA 输出。 LDO1可支持200mA、LDO2可支持100mA。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    非常感谢您的快速响应。 请您澄清下图中显示的值是什么,例如 Imax_LDO1和 Imax_LDO2。 此外、在数据表中、LDO 的连续输出电流为350mA/150mA。 这有点令人困惑、哪一个值是 LDO 可以提供的最大电流。 请澄清 同样的问题。 您是否可以建议其他符合上述要求的器件?

    此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Krishnan

    很抱歉我弄错了。 我指的是错误的数据表。 对于 TPS65262-2、LDO1可支持350mA、LDO2可支持150mA。 LDO 的电流不应大于 Imax 的最小电流、因为每个器件之间存在差异、您永远不知道哪一个器件可以支持更高的电流。 因此、数据表给出了持续输出电流:350mA/150mA。 我没有找到任何器件、其中两个 LDO 都支持高达350mA 的电流。 很抱歉。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    感谢您的澄清。 我还有一个问题、就是为什么我们应该考虑电流的最小值、尽管它可以提供更大的电流。?

    此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Krishnan

    数据表给出了最小电流值、因此这意味着某些器件的 LDO 支持的电流不能超过最小电流、否则可能会损坏。 当客户获得新器件时、他们不知道这些器件的 LDO 是否能够支持最大电流。 因此、我们可以考虑电流的最小值。

    BR

    Ruby