This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:数据表中的 RJC 数据

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000218/tps61288-rjc-data-in-datasheet

器件型号:TPS61288

您好、先生、

 我们看到数据表中有关于 RJC/RJB 的数据。 是这样吗? 或者、不适用区域的价值是多少? 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    RJC/RJB 数据在 TPS61288数据表中不可用、因此标有 n/a  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

     如果我们没有 RJC 数据、客户如何计算其热数据?

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    它们可以计算 IC 上的功率损耗、然后使用 RJA (EVM)进行计算。