This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56628:当输出电压为5V 时、最小输入电压是多少?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000302/tps56628-what-is-the-minimum-input-voltage-when-the-output-voltage-is-5v

器件型号:TPS56628

您好!

我想向您询问有关 TPS56628器件的信息。
我现在已将输出电压设置为5V、但当输入电压发生变化时、我正在检查输出电压的值。
我将附加我获得的数据。
(问题)
稳定输出电压(输出设计值)所需的最小输入电压是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试条件是什么? 输入电压、输出电流? 输入电压的测量点在哪里? 我们需要测量芯片端附近的输入电压

    根据 DS 上的图10、对于5V 输出电压、Fsw 约为740KHz。 最短关断时间的最大值为310ns。 因此、我们可以计算出最大占空比约为77%。 如果考虑到 Vin 稳定且 HSD Rdson 上没有压降、我们可以得到大约5/0.77=6.5V 的最小 Vin。 这是空载条件下的理想值。

    谢谢、

    Lishuang