This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:热警告-设置/清除中断

Guru**** 2533440 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000239/lp87702-q1-thermal-warning---set-clear-interrupt

器件型号:LP87702-Q1

您好!

LP87702-Q1具有 两个用于热警告的可选阈值(125摄氏度和140摄氏度)。

如果阈值 = 140°C 且 PMIC 达到140°C、则在 nINT 引脚上发生中断(逻辑0)。

清除 此中断(热警告)(足够的寄存器)的温度是多少?

对于阈值125摄氏度、还有一个问题。 哪些 PMIC 温度会清除热警告寄存器?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    TDIE_WARN_INT 为锁存位、需要手动清除。 如果温度下降到阈值以下、中断不会自行清除。     如果温度低于阈值、可通过向其写入1来将其清除。

    对于热警告的实时状态、您可以使用 I2C 来轮询 TDIE_WARN_STAT 位。

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuli:

    如何控制 PMIC 温度?   TDIE_WARN_STAT 可由 i2c 读取、该寄存器取决于 PMIC 温度。 我是对的吗?  
    如果是、该寄存器将在哪个温度下更改状态?   (对于140和125阈值)

    此致
    MK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    是的、TDIE_WARN_STAT 值取决于 PMIC 温度和 TDIE_WARN_LEVEL 设置。 TDIE_WARN_STAT 变为1时的温度通过 TDIE_WARN_LEVEL 位进行配置。

    另 请注意、热警告中存在20C 迟滞以及警告级别中存在一些容差。

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道。
    对于阈值140C、温度从140C 或以上降至120C、TDIE_WARN_STAT 会在130C 或更低的值下更改状态?

    热警告阈值= 140C 时、当温度上升并超过140C 时、TDIE_WARN_STAT 寄存器将状态从"0"更改为"1"。
    如果温度从140C 降至130C 以下、 TDIE_WARN_STAT 寄存器会将状态从"1"更改为"0"。  
    我是对的吗?  

    此致
    MK
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    迟滞为20°C。 当裸片温度降至低于设置 TDIE_WARN_LEVEL 的20C 时、TDIE_WARN_STAT 将状态从1更改为0。

    换言之、使用140C 设置(不考虑容差)

    • 在140C 时将发生0至1的变化。
    • 在120C 时将发生1到0的变化

    此致、

    Samuli Piispanen