This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:TPS63020高效电流和参考原理图

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, PMP9769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000051/tps63020-tps63020-quiscient-current-and-reference-schematic

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件: PMP9769

大家好、我正在设计一款使用两个 TPS63020转换器(与 PMP9769有点相似)的器件、并有几个问题:

1) 1)在 PMP9769中、TPS63020的 VIN 和 VINA 输入已连接、但数据表中的参考原理图和布局未显示这些引脚之间的任何连接。 正确的原理图是什么?

2)目前、我在单板上有2个转换器(其中一个主要在升压模式下工作、4.2V->5V、另一个在降压模式下工作、4.2V->3.3V)、 当输出电流较低时、两者表现出相同的奇怪行为-输入电流(即使在"高效模式"下、当负载断开时)不会降至10mA 以下、该值远高于数据表中指示的25-50uA。 原理图和电路板上可能存在的问题(两个转换器的布局相似、因此仅连接一个):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    为了在无负载条件下获得较小的输入电流、应启用省电模式。 因此 PS 引脚应接地。