This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066I:I2C 地址引脚 ESD 保护

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000282/lm25066i-i2c-address-pins-esd-protection

器件型号:LM25066I

您好!

我们正在使用 LM25066i 芯片 、我想知道 I2C 地址 ADR0/ADR1/ADR2上是否有 ESD 保护?

LM25066i 用作热插拔、但我们也打算 使用连接器连接 ADR0。

因此在另一个电路板上、ADR0引脚连接到 GND 或保持悬空。

ADR0上是否有任何 ESD 抑制二极管?

我应该在 ADR0引脚上添加一个抑制二极管、还是它不会受到任何损坏?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    感谢您与我们联系。 我们可以在 I2C 地址线和 GND 之间放置 TVS 二极管。 请参阅此 TVS 二极管 TPD4E1B06、它是否满足要求。  这是一个双向器 件、最大反向关断电压为5.5V。此器件的最大线路电容为0.95pF。