This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:栅极不导通

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000284/lm7480-q1-gate-does-not-turn-on

器件型号:LM7480-Q1

它始终构成理想的电路上二极管。

当电源接通并检查驻波形时、VG-s 电压确定为3.6V。

它瞬间变为0V、输出为8V。

由于 VG-s 电压始终处于打开状态、因此假设 VG-s 电压为10V 或更高、但它的使用是否不正确?