主题中讨论的其他器件: TPS25221
大家好、团队、
我收到了我的客户关于 TPS2552的使能行为及其阈值变化的一些问题。 请向我们提供有关建议。
(1)当引脚施加瞬时 H 电平时、即使输出不是连续 H 电平、输出引脚似乎也会被禁用。 这种行为是否正常?
(2)限制电流值的变化似乎出现在 IOS min <- IOS nom -> IOS max 中、但变化的主要原因是什么?
环境温度? TJTM 还是每个器件之间的变化?
(3)我们应该采取什么措施来减少这种变化? (理想情况下为零)是否有任何器件具有 TPS2552以外的类似功能 而没有变化?
(4)除 TPS2552之外、是否有任何其他具有类似功能的推荐器件?
(5)如果每个器件之间存在差异、我们需要了解 定量评估标准、如分布。
此致、
梁太郎福井