This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057C:是否可以并联使用2个 MOSFET ...?

Guru**** 2527640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999541/bq2057c-is-it-possible-to-use-2-mosfets-in-parallel

器件型号:BQ2057C

您好、TI 专家、

根据数据表、我需要使用该器件通过 P 沟道 MOSFET 配置为10A/h 锂离子电池组充电。 由于要求是2A/h 的充电率,因此我们不是搜索 “极端”的 MOSFET,也不是因为我们没有太多的散热空间(它是一个手持设备), 我想知道我是否可以使用几个更常见的并联 MOSFET ... 是否对此类配置有任何担忧?

提前感谢您的回复...

此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    在这里、让多个 FET 并联是可以的。  

    • 分割到每个栅极的栅极布线应与每个栅极输入的长度匹配、以防止可能的不匹配。
    • 建议使用栅极电阻器来最大限度地减少振铃/耦合。 (<10 Ω)

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回复、我将遵循您的所有建议...

    此致

    Alex