This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08080W:通过电压输入引脚1请求1210电容值。

Guru**** 2502135 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08080W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999177/pth08080w-requesting-value-of-1210-capacitor-by-pin-1-on-the-voltage-input

器件型号:PTH08080W

物理损坏会导致电容器破裂、但设备已在我们的系统中。 我们希望更换该器件、但无法找到数据表中列出的电容。 我们是否可以请求该电容器的原始值或器件型号?

型号: PTH08080W

谢谢、

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    输入电容为100uF/25V 陶瓷电容或等效电容。 请参阅数据表第3页。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 注(4)使其看起来好像是模块外部的电容器、而我们在 OUT 系统中使用了该电容器。

    "(4)μF 正常运行、需要在输入端(VI 和 GND)连接一个外部100 μ F 电解电容。 将电容器靠近模块放置)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    你是对的。 与团队一起检查。 该电容为10uF/25V/X7R/20%/1210。  

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此提供的帮助。

    -Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的确认。 我们将首先关闭此主题。

    谢谢、

    Lishuang