This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:TPS63050

Guru**** 2814185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999839/tps63050-tps63050

器件型号:TPS63050

我们使用的是数据表中报告的相同应用、输入范围为2.5V 至4.5V。 但是、很好地解释了、当输入电压= 2.5V 时、输出电压变为零。

它可能取决于什么、也许是到达 PIN.A3 (EN)的干扰?

谢谢

Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maurizio、

    该器件可能会触发 UVLO 和关断、请测量 VIN 波形以进行检查