This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A64:EAP/EAN ADXX 额定电压

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999784/ucd3138a64-eap-ean-adxx-voltage-rating

器件型号:UCD3138A64
主题中讨论的其他器件:UCD3138A

您好、先生:

对于 UCD3138A、 在 5.1绝对最大额定值中、所有引脚的输入电压、最大值为3.8V;而在 5.5电气特性中、EAP-AGND 的最大电压为 1.998V、EAP-EAN 1.848V、 ADC 电压监控的测量范围 最大值为2.5V;

只是想知道超过  5.5中定义的最大值而低于5.1中定义的最大值时、电压会发生什么情况;只是前端/ADC 上的读数错误、否则可能会损坏 IC?

非常感谢;

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、你将得到一个错误的读数。  它不会损坏 IC。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,Ian;

    不正确的读数总是相同的,像满量程一样,或者可能是随机的?

    肖恩