This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27532:与 Toshiba TLP152比较

Guru**** 2381110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27532, UCC27531, UCC23513
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000140/ucc27532-vs-toshiba-tlp152

器件型号:UCC27532
主题中讨论的其他器件: UCC27531UCC23513

您好!

TI UCC27532和 Toshiba TLP152有何区别?  选择的组件 将用于驱动 Vishay 的 MOSFET SiR178DP 和 Infineon 的 IAUT300N10S5N015、它们具有相似的 Vgs 值。

您认为有什么原因会阻止我们为此 使用 TI UCC27532吗?

谢谢、

Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注我们的驱动器。

    UCC27531是电压驱动型器件(您需要2V 输入引脚才能激活高电平输出)、而 TLP 是电流驱动型器件(您需要15mA 输入才能激活高电平输出引脚)。

    根据您的控制器、您可以选择 UCC27531、也可以使用 UCC23513和系列、它们是电流驱动 IC、与 TLP 驱动器引脚相同。

    此致、

    -Mamadou