This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079T:EVM 测试充电功能

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24079T, BQ24079TEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998990/bq24079t-evm-test-charge-function

器件型号:BQ24079T

您好、先生、

我的客户正在使用 BQ24079T EVM 测试充电/无充电功能。  当 TS 电压为1.36V 时、我们发现充电电流状态不稳定。 我知道系统在 TS 1.36V 时不应充电、您能帮助检查一下吗?

有一个视频供您参考。

https://tidrive.ext.ti.com/u/_297bI1veyjtb3tu/2b993653-576c-4804-a3b2-18d08f3b0270?l

测试条件:

  1.  为 TI BQ24079TEVM 提供5V 电源
  2. 调整 TI BQ24079TEVM R16以使 TS 电压为1.36V
  3. 测试模式(ILIM)、EN2 (1)和 EN1 (0)

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我看到您有电流探头、您能否为 IN、OUT 和 BAT 引脚连接提供电流波形? 如果可能、您能否将电源连接到 TS 引脚并以1.36V 电压和低电流限制(20mA 应足以满足最大电流要求)驱动此电压。  

    这种情况在什么电池电压下发生?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

      感谢您的反馈。

     

    我看到您有电流探头、您能否为 IN、OUT 和 BAT 引脚连接提供电流波形?

    • 什么是电流波形? 如何测量? 您能向我解释更多详细信息吗?

     

    将电源连接到 TS 引脚、并以1.36V 电压和低电流限制(20mA 应足以满足最大电流要求)驱动此电压

    • 当电源为“J1”提供5V 电压时,EVB 将通电。 同时、TS 具有电压、我们可以调节 R16来确定 TS 电压。

    我不知道为什么 TS 需要连接1.36V? 如果您仍然建议这么做。 您能否提供有关如何执行此操作的更多详细信息? 谢谢。

     

    此致、
    约翰尼·考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    在视频中、我看到电流探头用红色圈出。 是否连接到示波器? 如果您能够将其连接到示波器、它可能会告知进入电池的电流。  

    [报价 userid="473698" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998990/bq24079t-evm-test-charge-function/3693817 #3693817">我不知道 TS 为什么需要连接1.36V? 如果您仍然建议这么做。 您能否提供有关如何执行此操作的更多详细信息? 谢谢。[/引述]

    这样、我们就可以确保器件上的 TS 引脚能够看到稳定的电压、而该电压与电路板组件无关。 此外、扫描电压以验证器件的阈值也更容易。

    您应该可以在 EVM 上施加电压的引脚。 如原理图片段所示。 您可以在这里施加 TS 将看到的电压。  

    电池上的电压是多少?

    此致、

    Anthony Pham