This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:欠压检测

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000049/bq25713-under-voltage-detection

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ34110

您好、E2E、

此新主题从 BQ25895重新创建:Bq 充电器 IC 问题。 请按以下方式帮助解决客户问题:

"我使用 BQ25713充电器 IC、BQ34110电量监测计和 BQ296230DSGR 保护器设计了另一种使用2节电池的版本。 我有一些问题:
欠压检测:
BQ25713讨论2.55伏左右的"Vbat.under Voltage"。 如果使用2节电池、则需要分别检查所有电池。 换言之、将每个电池与"Vbat.under Voltage= 2.55"进行比较? 如果蝙蝠发生了什么情况。 是否检测到欠压? BATFET 将被停用还是其他任何东西/更多?
如果移除了电池(我没有使用电池移除检测并将"0"应用于 CELL_BATPRES 引脚),正确的充电器(插入)能否在 SW2或 VSYS 引脚上提供足够的电压? 我能否将二极管对用于 VBAT 和 VSYS/SW 以确保输出电压、就像为 EVM 文件上的3.3V 稳压器设计的一样?"

感谢您的帮助。 谢谢你。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    感谢您的联系。 关于您的问题:

    1.当 VBAT 低于2.4V 时、IC 将关断 BATFET。 实际上、 电池永远不会(由于电池保护器)并且永远不会(过度放电)达到如此低的阈值。 我建议在电池充电器 IC 外部进行保护。 例如、电池保护器侧。

    例如、如果电池加电至1s、然后 CELL_BATPRESZ <下降阈值(VCELL_BATPRESZ_FALL、数据表的第18页)、那么 VSYS 将被调节至寄存器0x0C/0x0D 中设置的最小系统电压。  CELL_BATPRESZ 引脚被拉至 VCELL_BATPRESZ_FALL 下方以指示电池移除。 该器件退出学习模式并禁用充电。 SW2只是升压侧的开关节点(升压)、不是提供电源的电压节点。

    我不确定"为确保输出电压、VBAT 和 VSYS/SW 的二极管对"这一说法是什么意思。 不过、一般来说、二极管不适合稳态下的电压调节。 相反 、它们用于瞬态电压钳位(例如 TVS)和电压基准(例如齐纳二极管)。

    希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。