This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:当 VCCx 由外部供电时、输出不稳定

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5576, LM5164, LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000124/lm5116-unstable-output-when-the-vccx-is-supplied-externally

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5576LM5164LM76005

大家好、

我们的客户 正在使用 LM5116MH。 该器件使用内部 LDO 工作正常、但是、当他向 VCCX 提供外部电源时、输出电压不稳定、低于标称值。 他构建了3块具有相同问题的板。   在原理图中、VCCX 具有接地0欧姆电阻(R16)、替换为100nF 并连接到10VDC。 FB 引脚上的 RC 环路值的配置与下方 Webench 原理图中的值类似。 不稳定的原因可能是什么?  

e2e.ti.com/.../WBDesign12-_2800_4_2900_.pdf

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    请使用 LM5116快速入门计算器检查补偿值。 此外、移除与 HB 引脚串联的 L1。 此外、请确保输入电容器非常靠近 FET (应用手册 snva803对此进行了更详细的介绍)。

    外部 VCC 轨提供更高的栅极驱动电压、因此 FET 开关速度更快、可能会增加噪声。 高侧栅极上的4.7欧姆电阻器(或 L1位于引导电路中的位置)会减慢 FET 导通速度、并可能降低增加的开关噪声。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、请在此处确认输出电流要求。 该设计看起来与随附的 WEBENCH 文件大不相同。

    请注意、我们有高电流转换器(具有集成 FET)、可提供比等效控制器设计更小的解决方案尺寸-例如、请参阅 LM76005 60V/5A 转换器。 此外... LM5576 75V/3A 和 LM5164 100V/1A 是额定输入电压为75V+的其他同步降压转换器。