请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22971 我在我们设计的定制卡中使用 TPS22971负载开关。 通过测试其中的6个卡、我们发现其中2个卡在经过一段时间测试后具有故障的电源正常输出; 这意味着输出最初运行良好、并且能够在输出适当的 VOUT 时变为高电平、但随后它不再工作、即使 VOUT 良好、也会在0V 时保持低电平。
我附上了该器件在原理图中的使用方式图片。 如果发现设计缺陷、我希望获得有关如何避免此问题发生的任何指导?
谢谢、
Jake Sheppard