This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22971:电源正常输出故障

Guru**** 2619875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000099/tps22971-power-good-output-failing

器件型号:TPS22971

我在我们设计的定制卡中使用 TPS22971负载开关。 通过测试其中的6个卡、我们发现其中2个卡在经过一段时间测试后具有故障的电源正常输出; 这意味着输出最初运行良好、并且能够在输出适当的 VOUT 时变为高电平、但随后它不再工作、即使 VOUT 良好、也会在0V 时保持低电平。

我附上了该器件在原理图中的使用方式图片。 如果发现设计缺陷、我希望获得有关如何避免此问题发生的任何指导?

谢谢、

Jake Sheppard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    您是否有任何范围可用于描述此内容? PG 是一个开漏引脚、可对系统中的任何故障做出响应、例如热关断或器件已禁用。

    是否有办法隔离电路板上的器件并在标称100Ohm 负载下运行测试? 监控 VIN、VOUT、PG 和 EN。  

    谢谢、

    Shreyas