This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:+/- 4.75V 反相低噪声电源

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999975/tps62913---4-75v-inverting-low-noise-power-supply

器件型号:TPS62913

您好!

我正在寻找一些帮助、以通过6V 输入创建+/- 4.75V 低噪声电源、同时优化瞬态性能。

能否使用 TPS62913创建类似于 SLVA317B 的负电源?  如果是、如何连接 TPS62913以实现负电源轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS62913可用作安静输出轨的反相降压升压转换器。  需要考虑以下几个方面:

    输出配置与反相降压升压配置中使用的其他降压转换器类似、因此也存在同样的限制、例如降低输出电流、根据输入电压容差对输入到输出电压的限制以及补偿右半平面零点(RHPZ)。

    2.输出电流限制基于输入和输出电压、下表对其进行了总结。

    TPS62913具有内部补偿、因此无法调整补偿以避免 RHPZ。  降低交叉频率的唯一方法是增加输出电容。  

    由于 该器件以负输出电压为基准、因此必须在 EN 引脚上使用逻辑将-VOUT 拉为禁用该器件。  此外、必须 使用外部逻辑对 PG 信号进行电平转换、如下图所示。  

    TPS62913具有铁氧体磁珠补偿、用于实现最佳纹波抑制的铁氧体磁珠放置在负输出轨上、如下所示。 此原理图适用于-5V 输出、应非常接近您的应用。  此设计正在定稿、并将作为评估模块提供。

    6.您现在可能需要阅读的另一个应用手册是 https://www.ti.com/lit/an/snva856a/snva856a.pdf。  上面的原理图不使用从输入到输出的电容器、而是依赖于非常紧凑的布局来实现类似的功能。 但是、这可能是一个可选方案。 下面是上述原理图的布局。 这仍然是一种工程设计、可能不是已发布 EVM 中使用的最终布局。

    总之、TPS62913是创建低噪声、低纹波反相降压/升压设计的理想选择、前提是它满足输出电流要求、并且您没有具有严格响应要求的明显负载瞬态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steve!  我相信我几乎在那里...

    尽管我不完全确定红色圆圈中的原理图到底是什么。  您能否提供更高的分辨率画面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、虽然您交换了 R5和 R6电阻器值、但这不应该完成。  红色区域与标准 EVM 类似、提供了断开环路以进行稳定性测量的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认您的问题答案。