This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2981:了解将 LP2891引脚4 (NC)接地的问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998768/lp2981-to-know-the-concern-of-connect-the-lp2891-pin4-nc-to-ground

器件型号:LP2981

您好、专家、

工程师已将 LP2891引脚4 (NC)连接到设计中的接地端。

我们是否可以知道问题以及数据表中定义 的引脚4 (NC)必须保持开路的原因?

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    我检查了等电位图、引脚4确实有一条连接到芯片芯片芯片芯片的接合线。 让我尝试联系设计团队、看看他们是否能帮助提供答案。 请留出3个工作日让我们检查设计。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    将 NC 引脚接地会导致电压精度变化。 对于类似的器 件、将 NC 接地将使输出电压升高约0.75%、我们预计 LP2981会出现类似的情况。 如果输出精度在其应用中至关重要、则需要修改设计。  

    此致、  

    Jason Song  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    我们能够确认、对于 LP2981、当 NC 接地时、您可以预期输出漂移0.75%。  

    此致、  
    Jason Song