This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LO FET 出现故障

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999303/lm5122-lo-fet-fails

器件型号:LM5122

我目前使用 WebBench 为 LM5122创建设计。  我已采用该设计并修改了评估板以测试该设计。  我目前正在吹扫 LO FET。  稳压器在空载情况下通电时会消耗大量电流。  我想知道设计中是否有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您使用 LM5122。 我可以为您查看原理图、但多个 LM5122 IC 和 MOSFET 是否会出现此问题?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  这会很有帮助。  我已更换 LM5122和 FET、并再次出现相同的问题。 我希望在重新更换部件之前先检查原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您的确认。 我将查看原理图并告知您。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我已经查看了原理图、下面是一些一般性评论。

    1、满负载稳定状态峰值电流约为1.5A、请确保电感器不会饱和
    2、50mhom 感应电阻太大、需要一些裕量来计算峰值电流
    通常建议保留电流感测滤波器的位置

    关于您遇到的问题、我们可能需要一些波形来进一步调查。

    谢谢、

    银城