请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件: BQ76942
您好!
在文档 SLUAA81
"使用 BQ76952、BQ76942电池监控器进行电池平衡"中、提到在用于平衡以防止电池组瞬态的每个 BJT 上使用齐纳二极管。 我们想知道齐纳二极管的建议额定电压是多少。 对于 MOSFET、使用16V 齐纳二极管进行保护是显而易见的、但 BJT 呢? 请参阅下图以供参考。