This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:bq76930报告短路错误

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999641/bq76930-bq76930-report-short-circuit-error

器件型号:BQ76930

您好!

我们使用两个 bq76930来设计用于管理13节电池的电路板。 将电池电压设置为2300mV 时、将设置 bq76930 sysstat 寄存器 SCD 的上部位。 但根本没有放电电流。 我们尝试通过它来清除它将再次设置。 我们尝试移除 P-电缆、它保持不变。

根据设计、该 bq76930的 SRP 和 SRN 连接到 GND。

您对此有什么了解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    电流检测电路由 REGOUT 稳压器供电。  如果 REGSRC 在运行期间丢失或 REGOUT 短路、则当电压恢复时、OCD 或 SCD 故障通常会注册。 如果您在顶部器件中使用以 VC5X 为基准的下降 FET、则在低电池电压下、REGSRC 上的电压不会太高。  检查电压并查看电压是否正由通信或其他操作进行调制、是否可能导致 REGOUT 压降、您可能需要使用示波器来查看。

    您可能会在 www.ti.com/lit/slua749中看到 REGSRC 部分