This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:输入电压为12V 时、CAN't 工作

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000011/lm3409-q1-can-t-work-when-input-voltage-is-12v

器件型号:LM3409-Q1

尊敬的团队:

当输入电压为12V 时、我们的器件无法启动。  当输入电压为8V 或8.5V 时、我们的器件可以启动。 此外、如果移除电容器 C5、 即使输入电压为12V、我们的器件也可以启动。 PWM 频率为30Hz。 您能帮助分析这种现象吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我根据原理图值计算了该设计。  什么是 MOSFET Q1 (器件型号)?  我不建议在移除 C5的情况下为该电路加电、否则会导致灾难性故障。  2A 时 LED 的正向电压是多少(我使用6V 进行以下计算)?  L2的器件型号或数据表是什么?  最后一个公式用于计算输出电压是否可以高于 Voff、没关系。  您能否在 SW 节点未启动时获得该节点的示波器图片?

    输入电压 12.
    VLED 6.
    很好 15000 电阻
    COFF 4.9E-10. F
    RCS 0.1. 电阻
    指示 0.00001 h
    Riadj 249000 电阻
    Iiadj 0.000005 A
    Viadj 1.245.
    VCS 0.249
    IPEAK 2.49. A
    输出电流 1.243.
    IOFF 0.000358567 A
    TOFF 1.69862E-06
    占空比 0.5.  
    1.69862E-06
    fsw 294355.8759 Hz
    DILOFF 1.019174491 Apkpk
    国际志愿工作协会 1.980412754 Aave
    Eind 3.10005E-05 j
    COUT 0.0000001 F
    输出电压 24.9.

    此致、