This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:为什么推荐使用强制 PWM 模式进行旁路操作?

Guru**** 2539750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999289/lm5122-why-is-forced-pwm-mode-recommended-for-bypass-operation

器件型号:LM5122

您好!

对于 LM5122、在数据表 中、在7.3.9旁路运行(VOUT = VIN)下  、显示如下:

'当需要旁路运行时、推荐使用强制 PWM 模式的 PWM 配置'

您能解释一下为什么它是首选的吗? 为什么在旁路操作中最好允许输入灌入电流?

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您关注 LM5122。

    如果高侧驱动器不是 PFWM 模式,则不会100%打开。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 因此、如果处于二极管仿真模式、即使在旁路运行时、高侧驱动器也会具有~95%的占空比? 我看不到任何关于 HO 驱动器的最短关断时间的说明。  

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    旁路模式意味着高侧驱动器100%接通。 但是、仍然可以触发过零、这可能会导致冲突。

    谢谢、

    银城