This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:充电电流是否正确?

Guru**** 2581855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999966/bq25792evm-charging-current-was-correct

器件型号:BQ25792EVM

您好!

  我使用的是采用4S 配置的 BQ25792EVM 板。 我将根据您的 BQ25792EVM 文档进行测试。 使用的电池电源

特性:

ILIM =1.23v-->表示250mA 的输入电流限制。

我已卸下热敏电阻(意味着 TS= Vx (5V)的85%)

首先 、我将禁用看门狗、TS 故障并启用 ADC。

我正在从所有寄存器读取数据。

我的充电器状态寄存器为(0x1B-0x1F)=0x0d、0x0a、0x01、0x40、0x00

正如您所提到的、所有这些都运行得很好、

但充电电流不正确、它太低、仅适用于所有预、快速、终止阶段、范围为100mA 至30mA。  为什么会发生这种情况?

电压:

VAC2=5V/2A (输入)

VBUS=5V (输出)

VSYS=12.4V (输出)-->未连接负载

VBAT=5V 至16.8V (预置、快速、终止限制(您建议在文档中使用电池电源(它是16V/2A 电源))(输入)

请回答我的疑问?

我错过了什么吗?

此致、

Malesh Nakka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malesh、

    由于 V (SYS)=12.4V、因此您似乎已经为4S 配置了充电器。  您的输入功率为5V*250mA = 1.25W。  因此可用的最大输出电流大约为1.25W/V (BAT)*效率。  您可以使用数据表效率曲线来计算效率值。

    此致、

    Jeff