This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:负载测试

Guru**** 2751045 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998469/lmr33630-load-test

器件型号:LMR33630

您好!

我将使用 24V 电源测试以下电路。

我的要求:3.3V @ 2A..

我有2个困难、如下所示:

负载为2.5Ohm 时、我消耗的电流为1.3A、产生4.4W 的功率。 但是、稳压器在10秒后关闭、无输出。

(但是、如果增加负载并消耗大约1.2A 的电流、稳压器工作正常、未发生关断。

2.使用24V/3A 电源时、LMR33630不会在负载电流为1.2A 时开启。 但是、使用5A 电源时、LMR33630在负载消耗1.2A 时开启。

这是否意味着 LMR33630具有需要处理的大浪涌电流。 如果是、请告知如何操作...

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看一些波形和布局会有所帮助。

    您是否有可以发送的波形? 我想查看 VIN、VOUT 和 SW。 您可以在此处共享、也可以通过电子邮件直接发送至 jarrigo@ti.com。  

    我还想查看您的布局。 您的布局是否具有较厚的 VIN、VOUT 和 PGND? 您的输入电容器是否直接放置在 IC 的 VIN 引脚附近?

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到你的反馈。 我希望这意味着你已经解决了这个问题。 如果没有、请发送波形和布局信息。 如果仍有问题、请重新打开主题帖。

    谢谢、Jason