This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549A20:如果使用它来代替 TPS548A20、需要考虑的事项

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20, TPS549A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000019/tps549a20-things-to-consider-if-using-this-in-place-of-tps548a20

器件型号:TPS549A20
主题中讨论的其他器件:TPS548A20

您好!  

我遇到了一个无法获取 TPS548A20并正在考虑使用 TPS549A20的问题。 我看到唯一的区别是 PMBus 功能。 我是否可以将 SDA 和 SCL 保持连接到 GND 并使 ALERT 引脚悬空。 此外、我还看到 TPS549A20具有 ADDR 引脚、TPS548A20具有射频引脚、如何将其配置为使用任一器件?

谢谢、  

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TPS549A20的默认开关频率为400kHz、除非使用 PMBus 进行不同配置、否则无法选择。

    RF 引脚配置 TPS548A20的开关频率

    SCL 和 SDA 引脚可接地。  

    警报是漏极开路 、没有任何问题处于开路状态。

    引脚1是 TPS549A20上的 ADDR、引脚1是 TPS548A20上的 RF。   

     TPS548A20和 TPS549A20的 EVM 具有相同的 BOM。

    让 TPS549A20的射频电阻器保持存在将设置 PMBus 地址、但 SDA/SCL 是否接地无关紧要。