This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:CRC 模式检查

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000032/bq76940-crc-mode-check

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ76920

尊敬的先生或女士:

 

在 bq76920到 bq76940中、有具有和不具有 CRC 校验的芯片。 我们在 bq76940评估软件中看到、该软件可以检测芯片是否已连接、是否进行了 CRC 校验。

我们的问题是:如果在使用芯片时使用了 CRC 校验或不使用 CRC 校验、在嵌入式系统中检测的最巧妙方法是什么?

 

是否采用了在有或没有 CRC 校验的情况下尝试通信的方法、并检查有效值是不是返回正确的解决方案、还是有其他方法可以解决问题?

 

提前感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    评估软件只需进行带和不带 CRC 校验的尝试、即可查看哪种软件能够成功进行通信。 我认为没有更优雅的选择。  

    此致、

    Matt