This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:终止充电

Guru**** 2521010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999851/bq25731-terminates-charging

器件型号:BQ25731

大家好、

对 ILIM_HIZ 应用低电平以终止充电是否合理?
我想知道是否有办法通过引脚控制(而不是 I2C 访问)来终止充电。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    是的、您可以通过将 ILIM_HIZ 置于0.4V 以下来禁用充电。当引脚电压低于0.4V 时、充电器将进入高阻抗模式(表7-1。 引脚功能、第6页)

    一种方法 是使用从高阻抗到灌电流(引脚为 GND)的 GPIO 进行切换。 当您不想将 ILIM_HIZ 拉至接地时、它对其他运算的影响最小。

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。