This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:原理图审阅

Guru**** 2538910 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998730/lm5069-schematic-review

器件型号:LM5069

大家好、

请帮助查看随附的 LM5069原理图。 提前感谢您的帮助。  

24V 电源来自360W 交流/直流转换器、J803处的电流限制为8A、负载电容(未在原理图中显示)最大值为1000uF 环境温度为40摄氏度。

随附的是 LM5069_Design_Calculator 工具、其中根据参考设计要求填充了基于价值的计算器。 我们注意到建议的计时器电容为303nF。 我们将考虑330nF (下一个可用标准值)、这是否正常?

期待您的评论。 谢谢。

e2e.ti.com/.../TF_5F00_LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx

此致、

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附了 IPD053N08数据表以供参考。

    e2e.ti.com/.../Infineon_2D00_IPD053N08N3-NMOS-80V-5.3mOhm-90A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    设计看起来不错。 但我建议使用 dv/dt start 来获得更好的 SOA 裕度。 请参阅随附的更新表并告知我。

    e2e.ti.com/.../3617.TF_5F00_LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您在查看原理图方面的帮助。 我们建议客户使用 dv/dt 启动电路并分享更新的计算表。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    请注意、在您的建议计算表中、在 dV/dt 电路中添加后、建议的 Ctimer 值从~303nF 更改为16nF。 您能不能更详细地解释一下计时器和 dV/dt 电路如何相互影响? 再次感谢。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    请参阅应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slva673a/slva673a.pdf 。 其中详细介绍 了 dv/dt 电路的用途和优势示例。

     此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您共享该文件。

    在 LM5069启动时、dv/dt 通常具有更短的启动时间、而不是功率限制、这是真的吗?

    dv/dt 电路如何在电流限制模式下强制 LM5069启动? 我看到、在功率限制和 dv/dt 模式之间、栅极电压波形非常相似。

    谢谢、此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    在 LM5069启动时、dv/dt 通常具有更短的启动时间、而不是功率限制、这是真的吗?

    Rakesh->It is e对面。 通常、dv/dt 模式下的启动时间较长、可通过降低浪涌电流来减轻 FET 上的应力。

    dv/dt 电路如何在电流限制模式下强制 LM5069启动?  

    Rakesh->dv/dt 模式下的启动电流将为 Iout = Cout * dv/dt、而 dVdt 模式下的栅极电压为 Igate = Cgate * dv/dt

    使用更高的 Cgate、我们可以将浪涌电流(Iout)限制在低于电流限制 VSNS/Rsense 的水平

    我看到、在功率限制和 dv/dt 模式之间、栅极电压波形非常相似。

    Rakesh->您指向哪个波形?

     此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    请忽略我关于栅极电压波形的问题、我注意到存在差异。 Vgate 在 dv/dt 模式下呈线性(图7。 以输出 dv/dt 控制启动)。 并且在功率限制模式下不呈线性(图2 -仅限功率启动)。

    最后一点要澄清、从您共享的计算中、目标故障时间为2ms。 它应该>34mS,对吧?

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3617.TF_5F00_LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx

    感谢所有支持。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    在 dv/dt 启动时、故障计时器设置将独立于功率限制。 因此、我们可以使用小故障计时器周期来增加设计 SOA 裕度。

    此致、

    Rakesh