This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:调节过压和欠压值

Guru**** 2523270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999542/bq77216-adjust-overvoltage-and-undervoltage-value

器件型号:BQ77216

您好!  

我想知道如何调整过压和欠压参数?  

我想将其与 Li-Fe 电池配合使用、其过压为3.65V、欠压为2V

此致、

Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    这些参数只能由 TI 工厂编程。 我们会定期发布具有不同阈值的新版本器件、因此我建议关注 TI.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    那么、它目前不可用吗?  

    如果是、数据表会误导您  

    请更新数据表  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    没错。 当前不可用。