This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:训练序列失败

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561EVM-011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999074/bq27z561-training-sequence-fails

器件型号:BQ27Z561

有一些问题:

1) 1)在我尝试获取 slva725a.pdf 之后的 Chem_ID 时、我只成功获得了一个获得5.5%错误的 ID。

如何(最好的方法是什么)将电池样本发送给您、以便为其提供正确的 CHIN_ID? 该过程是什么、需要多长时间?

2) 2)使用此 Chem_ID、我开始在 培训周期中关注 slua903.pdf。

我正在使用电池运行 BQ27Z561EVM-011的培训周期。

 首次充满电期间、培训周期失败。

如果我理解正确、则由于电池未充电超过90%而导致电池故障。

我看不到我需要解决什么才能实现适当的培训周期。

随附的是作为来自 Chem_ID 工具的响应而获取的报告以及充至满状态的寄存器日志。

谢谢、

Ofere2e.ti.com/.../training_5F00_seq_5F00_Vempty_5F00_32_5F00_charge_5F00_to_5F00_full_5F00_log.loge2e.ti.com/.../GPCPackaged_2D00_report_2D00_VEmpty_2D00_3.2.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果出现较高的错误、找到 chem ID 的最佳方法是在一个电池上运行 Relax Discharge Relax 并确保连接安全。

    如果学习周期的 DOD 变化不是90%、则必须比当前的放电/充电时间更长。

    此致、

    Wyatt Keller