This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:关于802.3bt 和802.3at 之间的兼容性。

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999520/tps2373-about-the-compatibility-between-802-3bt-and-802-3at

器件型号:TPS2373

大家好、团队成员

我的客户更喜欢将 TPS2373用于 POE。 他们更愿意向 TI 咨询 TPS2373是否 兼容 802.3bt 和802.3at。 请帮助提供一些意见。

客户问题如下:

我们正在考虑使用适用于 POE 接口的 TPS2373。 我们遇到的问题之一是内部从更高功率降级到更低功率的降级。 如果该器件针对功率更高的应用进行了设置、例如大于25W、该器件能否降级到25W 的802.3at 标准、我认为这是类型2、 AT 版本的 DataLayer 中可能出现的任何问题、而该版本在标准的 BT 版本中不存在。

因此、我们可能遇到的问题是、我们设置为 BT、并且我们希望在同一电路中提供 AT 支持、而不会出现任何复杂问题。

如果您有任何信息或可以帮助回答此问题(甚至更好)、我们将不胜感激。

谢谢。

毛利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、G.W.

     

    感谢您的提问。

     

    是的、TPS2373与 IEEE802.3bt 和 IEEE 802.3at 兼容。 对于数据层、MCU 可以通过 LLDP 协商硬件分级后发送的功率、从而覆盖最初在硬件级别协商的功率。  在 BT 和.at 版本之间的数据层中不会出现任何问题。

     

    此外、作为供参考、TPS2373具有3个引脚(TPH、TPL、BT)、可用于指示 PSE 提供的功率。 PD 侧的 MCU 可用于从 TPS2373的 TPH/TPL/BT 引脚接收信息、从而指示 PSE 可发送的功率。 如果 PSE 只能提供比所需功率更低的功率(即 IEEE 802.3at 25W)、则 MCU 随后可以根据需要关闭某些功能。

     

    您可以在 TPS2373数据表的表2中找到这些引脚的真值表、并在另一篇 E2E 文章中找到有关这些引脚功能的更多背景信息: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743837/faq-tps2373-what-is-the-functionality-of-the-tph-tpl-and-bt-pins-for-tis-ieee802-3bt-ready-poe-pds

     

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

     

    此致、

    Brett Colteaux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Brett

    让我向客户分享一下。

    此致。

    毛利