This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:TPS61235P

Guru**** 2517710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998198/tps61235p-tps61235p

器件型号:TPS61235P

我已经使用 TPS61235构建了一个小型电路板。 我使用的原理图与 TPS61235规格表上显示的原理图相同。 我按照规格表中所示准确地放置了印刷电路板卡。 但是、当我向输入施加3.5VDC 并使能时、我不会在无负载甚至是小负载的情况下获得任何输出电压。 我错过了什么!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 您是不是说您复制了数据表 pg1处的电路? 您是否在 EN 引脚上添加了建议的下拉电阻器?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 从 EN 到接地之间有一个1Meg 电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    您是否将 FB 连接到 VOUT 引脚 以获得固定输出电压? 除了连接到 Vout 的 FB 引脚外、您可以比较61236EVM 和电路板之间的设计、并确保 EN、CC 和 INACT 连接正确。  GND 和输入/输出电容器的布局需要特别注意。

    您能否共享 原理图和布局? 您能否测量 SW、Vout 波形并测试  EN、CC 和 INACT 电压?

    此致、

    俞宗怡