This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:24V 铅酸电阻值

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998575/bq24450-24v-lead-acid-resistor-values

器件型号:BQ24450
主题中讨论的其他器件:BQ24650

您好!

关于此帖子、请点击 :(+) BQ24450:BQ24450 24V 铅酸电池充电器电路电阻值-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

发送了一条私人消息、其中包含24V 充电器(2x 12v 铅酸电池)的电阻值。

我还想使用此芯片根据类似标准为2x12v 铅酸电池充电。

我的输入电压 将等于最大充电电压大约28.8v。  该芯片可以在这些级别充电吗?  规格为20V 是最大充电电压?

浮动电压将约为27.4v。

充电电流最大值仅需1.5A。   

谢谢你。

Martin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    是的、此器件可支持您的用例、请参阅数据表、其中说明器件可耐受高达40V 的电压。 我将检查前一位客户使用的值。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清充电电压、我期待这些值。   

    此致、

    Martin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您可以参阅此 Excel 电子表格、其中包含24V 示例 calc.e2e.ti.com/.../bq24450_5F00_calc.xlsx

    我们还有另一个您可以考虑的器件 bq24650。 下面是有关为铅酸配置此应用的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slva437a/slva437a.pdf

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick、我会给它一个机会。