This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700:关于复位引脚:IOL 不超过0.6V

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999008/tl7700-about-reset-pin-iol-for-not-exceed-0-6v

器件型号:TL7700

您好!

我对复位引脚上的 IOL 有疑问。

客户请求:在以下条件下

工作温度:-10°C 至+60°C
VCC:12V±1V

它们需要一个 IOL 值、使复位引脚的 VOL 小于0.6V。


根据图3、1.5mA 或更低可能满足此要求。


这是我对客户的建议、但被拒绝、因为它不是保证值。

TI 能否提供有保证的价值?

这个问题只是为了确定复位引脚的上拉电阻值。

请告诉我 TI 的推荐值、或者如何根据客户的情况决定它。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    假设从/RESET 到电源轨的上拉电阻器为12V、并根据图3、让我们选择3mA 的电流。  在85°C 的最坏温度下、VOL 电压约为~500mV、小于0.6V。  因此、电阻器计算为(12V - 0.5V)/3mA =~3.833K 欧姆。  这意味着客户可以使用3.833K 欧姆或更大的电阻器来确保复位引脚电压小于0.6V。  希望这能解答客户的问题。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    如果我已经回答了您的所有问题、请单击"已解决"以关闭主题。  谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    很抱歉我迟到了。

    非常感谢。

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    不用担心,很高兴能提供帮助!  小心!