This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:输出精度计算

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62161, TPS62160, TPS62160-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998929/tps62160-output-acuracy-calculate

器件型号:TPS62160
主题中讨论的其他器件:TPS62161

尊敬的支持者:
请确认有关直流输出精度计算的问题。


1)通常、直流输出精度应考虑 FB 精度和外部电阻分压器精度、对吧? 我在 https://training.ti.com/how-meet-fpgas-dc-voltage-accuracy-and-ac-load-transient-specification 中找到了一条 vidoe 指令


2)在 TPS6216x 规范的第6页,第5页中,它说4%的精度“对于固定电压版本,包括(内部)电阻反馈分压器。”。 这意味着这适用于 TPS62161/2/3、对吧?
对于可调 TPS62160、如何计算。 有多大的空间?

3)汽车组件(TPS62160-Q1)的剂量是否具有更好的输出精度?

4)根据我的理解、Acuracy 数据指的是大规模生产数据分配、使用中的大多数 IC 不会那么大、以至于接近范围限制、我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    1:是的、你是对的。

    2:对于固定电压版本、包含内部电阻反馈分压器。 这适用于没有外部反馈电阻分压器的 TPS62161/2/3。  

          有关 TPS62160输出电压计算、 请参阅数据表第14页的第9.2.2.2节。 有关精度计算、另请参阅上述视频。

          TPS62160 FB 精度为+/-3%。

    TPS62160-Q1具有相似的输出精度。

    4.是的,你的理解是正确的。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nancy:

    感谢你的善意帮助。

    BR、