This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:可闻噪声

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999401/bq25306-audible-noise

器件型号:BQ25306

您好!

当电流为1A~3A 时、BQ25306会发出可闻噪声。

CC 模式后、当 CV 模式下的充电电流低于1A 时、该电流消失。

由于应用较小、因此很难提供波形。

当 C40 FF 电容器增加时、没有改善。

我附加了原理图。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您可以尝试更换电感器吗? 在电感器选择方面存在一些问题、从而产生噪声。 您是否有所用电感器的数据表? 我无法在网上找到它。 PMID 电容器是否尽可能靠近 IC 的 PMID 引脚放置? 尝试向 VBUS 和 PMID 添加高频去耦电容器(0.1uF)并进行测试。