This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:LMR14030的感应噪声

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999788/lmr14030-inductive-sound-noise-for-lmr14030

器件型号:LMR14030

您好、TI 专家

I SET 输出电压为12.8V、当输入电压高于12.8V 时、它可以正常工作。

但是、当输入电压设置为低于12.8V 时 、电感会发出噪声。

这是我的原理图。 请帮助检查。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    LMR14030是一款降压转换器。 它要求输入电压高于输出电压。  

    我建议最小输入电压为13.2V 至13.5V、以保持输出电压稳定。

    谢谢、Jason