This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过 FB 引脚注入进行电压调节

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999411/voltage-scaling-by-fb-pin-injection

主题中讨论的其他器件:TPS544C25

大家好、团队、

我的客户想要获取一份直流/直流转换器列表、该转换器无法通过 FB 引脚更改输出电压。 您能帮助我如何对这样的直流/直流转换器进行分类吗?

我知道转换器是否没有编程/VSEL 功能、那么 FB 引脚只是更改输出电压的一个选项。 我将就以下文档向客户解释"您可以通过 FB 引脚控制输出电压、但您应注意稳定性和响应"、这种情况是否正常?

https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难对 TI 产品系列中的所有器件做一个笼统的陈述。 通常、是的、通过电阻分压器设置输出电压的器件可通过向 FB 注入电流进行外部缩放。 对于具有遥感输入的器件、通常情况也是如此、您可以在其中将分压器放置在输入侧。  

    我需要注意的两件事是:

    -某些器件具有绝对 OVP/UVP 阈值、不是基于其 FB 引脚、而是基于在遥感放大器上测量的实际电压。 例如、您可以看到 TPS544C25。 其 OVP 阈值根据 DIFFO 引脚(遥感放大器的输出)进行设置、并且始终基于绝对输出电压、无论 FB 引脚上的调节情况如何。  

    -通常、某些具有 I2C 接口的器件需要有关外部调节的信息、以便以预期的范围/分辨率调节电压。 例如、如果器件在转换器 FB 引脚上支持5mV/LSB 分辨率;并且您应用2:1外部缩放、则输出端的分辨率将为2x5mV =10mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、我明白了。 谢谢!

    [引用 userid="112219" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999411/voltage-scaling-by-fb-pin-injection/3692443 #3692443"],无论[/引用]如何