This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:看门狗#39;s 计数器无法清除。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998785/lp87702-q1-watchdog-s-counter-can-not-be-cleared

器件型号:LP87702-Q1

给 TI 团队、

很抱歉、我有一个有关 lp87702-Q1上看门狗的问题。

首先、我对寄存器1Ch 位 WD_RESET_CNTR_SEL 写入0x01 (偶数0x02)。 我读了

寄存器1Eh 位 WD_RESET_上的当前看门狗复位计数器

CNTR_STATUS 并发现 计数器为1。 我在位 WD_CLR_上写入了0x01

RESET_CNTR 以清除计数器。 但是,柜台不清楚。 因此、I  

对寄存器1Ch 位 WD_RESET_CNTR_SEL 写入0x03并执行上述步骤。

柜台很清楚、我是否滥用了、或者有什么问题?  

非常感谢、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    首先、我想知道使用的看门狗窗口设置以及为器件提供的 WDI 信号的时序。  您是否使用示波器测量了 WDR 引脚? 换句话说、是否生成了看门狗复位? 如果复位被生成、它将把计数器复位回零。

    即使 WD_LOCK 为1、也应将 WD_CLEAR_RESET_CNTR 写入1来清除计数器。  

    我怀疑 WD 输入时序可能不正确、从而产生看门狗错误。 由错误的 WDI 信号引起的 WD 误差可能比 您尝试清除计数器的速度更快。 基本上、该器件可能处于看门狗复位环路中。

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Piispanen、

    我的看门狗设置   分别为 WD_LON_OPEN = 0x03 (5000ms)、WD_CLOSE_TIME = 0x03 (100ms)和 WD_OPEN_TIME = 0x03 (600ms)。 至于 WDI 信号、我每200ms 提供一次、并通过 示波器进行检查。 此外、 当程序特意进入 while (1)、然后发生复位 时、通过示波器测量 WDR 引脚的脉冲。 根据上述情况、我认为 WDI 信号已成功提供、看门狗复位在超时时时时正常工作。

    非常感谢、

    Eric   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    WD_CLOSE_TIME 和 WD_OPEN_TIME 设置都是在长开窗口期间通过 I2C 进行设置的、对吧?

    如果 WDI 设置正确、WDR 不应产生脉冲。 根据 WD_EN_OTP_READ 设置、器件可复位回 OTP 默认设置。

    此致、

    Samuli Piispaen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Piispanen、

    所有设置 均通过 I2C 进行设置、PMIC 看门狗工作顺利。 但是、计数器仍然无法清除。

    非常感谢、

    Eric   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我观察到了相同的行为。 请给我发送一封电子邮件、让我们通过电子邮件继续本次讨论。

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Piispanen、

    感谢您的技术支持、 我将尽快与您联系!

    非常感谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    谢谢你。 我看到了您的电子邮件。 让我们通过电子邮件继续讨论。

    此致、

    Samuli Piispanen