This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:应用问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999792/lm25066a-application-problem

器件型号:LM25066A

您好,团队

客户想要确认 LM25066A 是否可以使用该程序来关断芯片? 如果可以、我们需要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yadong、您好!

    感谢您与我们联系。  可  通过分别向 OPERATION (01h)寄存器写入80h 或0h 来启用或禁用器件。  OPERATION 命令是 控制 MOSFET 开关的标准 PMBus 命令。 此命令可用于在主机控制下打开和关闭 MOSFET。  

    含义 默认值
    80小时 打开 80小时
    00h 关闭 -

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。