This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28811:向 PFC 电路施加直流电压会怎样

Guru**** 2976960 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28811, UCC28810, UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998948/ucc28811-what-if-dc-voltage-applied-to-pfc-circuit

器件型号:UCC28811
主题中讨论的其他器件: UCC28810、 UCC28051

您好!

我的一位客户希望设计符合以下规格的电路。

输入电压- 24V 交流/直流+/- 10%

输出电压- 17V/1A

隔离- 1KV

还需要 PFC 来提高交流效率。

我们正在考虑将 UCC28811用于该应用。 是否有人可以为包含变压器的设计文档提供帮助?

由于直流电压也是输入选项、是否可以向 PFC 反激式电路施加直流电压?

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh。

     UCC28810与 UCC28051非常相似。 设计计算器可以使用以下链接: https://www.ti.com/tool/UCC38050-CALC

    它是 Mathcad 版本。 此计算已在本文档中。

    控制器可以同时支持直流和交流输入。

    您还可以使用 webench 来帮助进行设计。

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator?powerSupply=0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您确认直流输入用例。

    如何使用 Mathcad 工具? 我尝试打开它、但未正常工作。 是否需要安装 Mathcad? 在这种情况下、它不有用。

    Webench 也不支持我要放入工具中的值。

    另一种方式是什么? 我可以了解变压器的详细信息吗? 如初级电感和磁芯尺寸、工作频率。 我将管理的其余参数。  

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    您需要 Mathcad 软件才能打开文档。

    该计算器包括基于频率的电感计算。 然后、您可以找到一个磁性工厂来查找与设计相匹配的磁芯。