This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A:FET 栅极上的铁氧体磁珠

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999144/ucc2818a-ferrite-beads-on-gate-of-fet

器件型号:UCC2818A

您好、E2E、

如果在 FET 栅极上安装铁氧体磁珠、是否可能损坏 DRVOUT?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenbin、

    您能为我们看一下吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    在 MOSFET 栅极引脚上添加铁氧体磁珠通常用于帮助减少 VGS 上的振铃。 它还应有助于控制器侧的 DRVOUT。

    请确保 DRVOUT 上的电压不超过控制器的规格要求。 如果控制器上的所有电压都可以满足数据表要求、则控制器是安全的。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的答复。
    我通过您的评论了解了铁氧体磁珠在栅极上的作用。
    我们的客户将 PFC 的 FET 从 R6025ANZ (Rohm)更改为 R6050JNZ (Rohm)、许多 UCC2818A 损坏。
    损坏的器件在 DRVOUT 和 GND 之间几乎短路。
    我不认为器件存在质量问题、但我无法确定原因。
    您能猜到此事件的原因吗?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACHUY、

     我想、由于 DROUT 引脚上的电压过大、控制器会发生故障。  

    请检查电压、尤其是在瞬态/启动/ OCP 条件下、以查看电压是否已经超过规格。

    您还可以尝试增加导通/关断电阻器、以降低 MOSFET 对控制器的影响、从而查看是否有任何改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将确认它。

    Thx、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请允许我关闭帖子。