This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:引脚设置

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999038/bq24075-pin-settings

器件型号:BQ24075

大家好、

我的客户正在评估 BQ24075、您能否帮助确认以下有关引脚设置的问题?

它用于最大值 630mA 电池、因此 ISET = 630mA、ILIM =系统功耗电流+ 630mA?

2.我们可以直接将 TS 连接到电池 NTC 引脚吗? 该电池具有10k 内部 NTC 电阻器。

如何设置 TMR? 默认设置是否足够?

4、如果我们不需要 SYSOFF 和 CE 引脚、可以将它们直接连接到 GND 吗?

5.根据数据表,该 IC 具有反向电流保护功能,但我无法从方框图中找到它。 如果 IN 开路且系统由电池供电、中是否会显示由于 Q1的体二极管而产生的电池电压?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    [引用 userid="452962" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999038/bq24075-pin-settings ]1. 它用于最大值 630mA 电池、因此 ISET = 630mA、ILIM =系统功耗电流+ 630mA?[/报价]

    是的、正确。 应对 ILIM 设置进行编程、以获得至少能够处理编程的快速充电电流和系统负载的输入电流。  

    [引用 userid="452962" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999038/bq24075-pin-settings ]2. 我们能否将 TS 直接连接到电池 NTC 引脚? 此电池具有10k 内部 NTC 电阻器。[/quot]

    是的、如果电池已经有一个 NTC 电阻器、则 TS 引脚可直接连接到 NTC。 TS 阈值将取决于电阻器的 β 值。 您可以使用 线性充电器 NTC 计算器 来验证温度阈值。

    [引用 userid="452962" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999038/bq24075-pin-settings ]3. 如何设置 TMR? 默认设置是否足够?

    TMR 引脚用于使用电阻器配置安全计时器(预充电和快速充电)。 快速充电计时器的默认设置为5小时、预充电计时器的默认设置为30分钟。 这是否足够将取决于电池容量

    [引用 userid="452962" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999038/bq24075-pin-settings "]如果我们不需要 SYSOFF 和 CE 引脚,我们是否可以将它们直接连接到 GND?

    是的、如果不需要控制、则可以直接将其接地。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回复。

    请您解释第5个问题吗?

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    在功能方框图中、我们展示了 Q1 FET 的功能。 实际上、它是一对背靠背 FET、用于防止任何电流和电压返回到 IN。 如果 IN 不存在且系统由 BAT 供电、IN 引脚上将存在0V 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    非常感谢!