大家好、
我的客户正在评估 BQ24075、您能否帮助确认以下有关引脚设置的问题?
它用于最大值 630mA 电池、因此 ISET = 630mA、ILIM =系统功耗电流+ 630mA?
2.我们可以直接将 TS 连接到电池 NTC 引脚吗? 该电池具有10k 内部 NTC 电阻器。
如何设置 TMR? 默认设置是否足够?
4、如果我们不需要 SYSOFF 和 CE 引脚、可以将它们直接连接到 GND 吗?
5.根据数据表,该 IC 具有反向电流保护功能,但我无法从方框图中找到它。 如果 IN 开路且系统由电池供电、中是否会显示由于 Q1的体二极管而产生的电池电压?
最棒的
Zeming