This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:启动时间更长的 P2P 器件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, LM1117, TLV757P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999124/tlv1117lv-p2p-device-with-longer-start-up-time

器件型号:TLV1117LV
主题中讨论的其他器件:TLV1117LM1117TLV757P

大家好、

我的客户 使用 TLV1117LV33DCYT 为 CPLD 供电、但 TLV1117LV33DCYT 启动时间太短、无法 满足 CPLD 200us~2ms 要求。  他们已经发现 CPLD 无法正常工作。

因此、它们需要 具有更长启动时间(200us~2ms)的 P2P LDO。 您能否推荐合适的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    DCY 中没有太多可满足此要求的选项。 客户是否可以使用开关封装?

    否则、LM1117或 TLV1117等器件可能会起作用、但必须使用工作台测量重新检查、因为数据表中未明确说明这一点。

    如果客户对开关封装满意、那么 TLV757P 等器件可以满足此要求。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    感谢您的快速回复! 我已经离线向您发送了一封电子邮件、以供进一步讨论。