This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:升压转换器器件建议请参阅

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999677/tps61094-boost-converter-device-recommendation-consult

器件型号:TPS61094
主题中讨论的其他器件:TPS61022

大家好、

我在网络上签入、但无法找到低于客户需求的合适解决方案。 请在这里帮助我们吗? 谢谢

要求规格:
1.用于2.6V 输入电压升压转换器电路(输入电压可变、最大值为2.6V)、最低输入电压尽可能低、最好低于1V;
2.需要将其升压至5V 或12V,因此最大输出电压应略高于5V 或12V;
最大输出电流至少为1A、1.5A~2A 是最佳输出电流;
4.尝试选择小型封装,如 SOT23-6;
最好使用同步升压转换器。

B&R

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    TPS61022呢? VOUT 可设置为5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我检查了 d/s 那么、在上述条件下、我们没有支持12V/1A 的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    我认为5V 输出已经足够好了。

    如果客户需要1V 输入的12V 1A 输出、即使直流/直流效率为100%、电流也会大于12A。 在这种情况下、我希望效率不是很好。

    但客户仍然希望采用 SOT23-6封装、该封装只能支持2A 输入电流电平应用。  

    您能否帮助您再次确认>1A,12V 是真正的要求?