This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:将 REFIN、VLDOIN 连接到外部电源、而不是 VDDQ

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999650/tps51200-connect-refin-vldoin-to-external-supply-instead-of-vddq

器件型号:TPS51200

大家好、

我的客户希望 将 TPS51200用于 LPDDR 1.1V/0.6V 应用、也符合1.2V/0.6V 应用。

他们想知道  是否可以将 REFIN 和 VLDOIN 连接到外部电源 而不是 VDDQ。 请分享您的评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    是的、客户可以将 REFIN 和 VLDOIN 连接到其他电源、而不是 VDDQ、只需确保压降电压正常即可(数据表中的图16)。  

    此致、

    Weidong